This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:GPIO 配置

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425986/bq40z50-gpio-configuration

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

你好。 我正在尝试将 GPIO LEDCNTLC (引脚22)从高配置为高
当 TS4 PF 状态条件被触发时为低电平。


但不管用。

仅当我选择"PFStatus()中的任何 PF 状态位"时才有效。


请告诉我、这可能是什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    您能否从电量计发送 gg 文件?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GPIO-Configuration.gg.csv

    而且:我要对 LEDCNTLC (引脚22)进行配置、以便其开始输出为高电平、 
    当 PF 安全由 TS4触发时、其输出为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您发送 gg 文件。 请允许我花些时间来研究这个问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 有人在家吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    很抱歉花了一段时间才回到你的身边。 我不得不和 FW 团队讨论这个问题。 固件团队注意到、您使用的是 BQ40z50的 R4版本、我们始终建议使用可用于我们器件的最新版本固件。  https://www.ti.com/tool/download/BQ40Z50-DEVICE-FW/R5-V5.03

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢! 当我尝试时,我会发布。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    听起来不错、希望 FW 版本能够正常工作。

    此致、

    Adrian