This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:器件引导

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432344/tps65987ddk-device-boot

器件型号:TPS65987DDK

工具与软件:

您好!  

我需要知道:  

1.是否 应从外部 EEPROM 加载 TPS65987DDK 并应在该 EEPROM 之前烧录? 或者它是否具有首次由它引导的内部默认引导配置 ?

2.如果 TPS65987DDK 应首先从外部 EEPROM 加载、则应使用什么工具来烧录器件以及从何处获取烧录文件?  

谢谢!  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    1.  TPS65987DDK 是否应从应在之前烧录的外部 EEPROM 中加载? 或者它是否具有首次由它引导的内部默认引导配置 ?[/QUOT]

    有"内部默认引导配置"、但非常有限、不建议使用。 则应使用第一个选项、将映像加载到外部 EEPROM 中、TPS65987DDK 从中加载映像。

    2. 如果 TPS65987DDK 应首先从外部 EEPROM 加载、则应使用什么工具来烧录器件以及我可以从何处获取烧录文件?  [报价]

    TPS65987DDK 使用 SPI EEPROM 来存储映像。 可以使用 产品页面上的应用程序配置 GUI 生成图像(烧录文件)

    不推荐使用刷写器件的工具、可以使用与 EEPROM 兼容的任何 SPI EEPROM 刷写器件。 我们通常使用现有的 TotalPhase Aardvark b/c、但任何类似的器件都可以正常工作。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]