This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C24DEVM-007:并联输出电容器

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432267/tpsm846c24devm-007-output-capacitor-in-parallel

器件型号:TPSM846C24DEVM-007
主题中讨论的其他器件:TPSM846C24

工具与软件:

嗨、团队:

TPSM846C24建议使用4x47uF 和2x470uF 的输出电容器。

在并联 EVM 中、它们分别为2x47uF 和2x470uF。

陶瓷电容器的数量低于建议值。

并联运行时、是否无需使用4x47uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    最小电容是每个输出的、2PH EVM 共享相同的输出、因此 通过实现 COUT (total)= 4x47uF 和4x470uF、可共同满足建议的 COUT = 4x47uF 和2x470uF 要求。

    此致、

    Eileen