This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:无 Vbus 电源、但 Vin_3V3、器件保持在 PTCH 模式

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432103/tps25750-no-vbus-power-but-vin_3v3-device-stays-in-ptch-mode

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792、、 TPS25751

工具与软件:

在配置中、我们通过牵引不同电源为 BQ25792供电。  其中一个电源是12V 电源。  另一个来源是'750。  

我们将 Vin_3V3连接到 PCBA 3.3V 电源轨。  

如果'750没有看到 USB-C 信号、且 VBUS 未通电、则器件会始终在 PTCH 模式下进行报告。  如果我们将 USB-C PD 连接到'750、则固件会从 EEPROM 加载、器件会进入应用模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您联系我们!

    我想重点介绍我们的后续器件 TPS25751、推荐用于所有新设计。 该器件与 TPS25750引脚对引脚兼容、可解决 TPS25750上电池充电器控制的已知问题。 有关详细信息、请参阅以下常见问题解答。

    此致、  

    Aya Khedr