工具与软件:
你(们)好
我正在测试我们基于 BQ76942的 BMS 的短路保护行为、这种行为不是我预期的那样。
配置:
分流电阻器:1M Ω
SCD 阈值= 9 = 200mV --> 200A
SCD 延迟= 15µs
SCD 恢复时间= 5s
BMS 连接到电池组、我通过外部电路将短路事件置为有效、其中我使用 MOSFET 和分流电阻器在1ms 的时间内使 BMS 输出端子短路。 通过测量、我验证了在 BQ76942禁用输出之前有~285A 电流流动。
(红色=电流、33m Ω 分流器--> 60A/div)
调整该外部电路时、我注意到的是、当这个1ms 脉冲期间的电流仅达到~50A 时、BQ76942已立即禁用输出。 OCD1、2和3均配置为仅在30ms 或更长的延迟后做出反应、因此我不了解导致立即关闭的原因。
我还注意到、在关闭之后、BQ76942会在~10ms 的延迟后再次启用输出、我也不明白它的来源。 由于短路事件只持续1ms、因此输出会启用并在之后保持启用状态。
(蓝色= DSG FET 栅极、黄色= TOS 电压、 绿色= BMS 输出/VPACK、红色=电流50A/div)
在"短路脉冲"期间、无论电流是50A 还是285A、~10ms 后的关断行为和重新启用都是相同的。 好像其他一些触发器会关闭 FET、而不会关闭实际的 SCD 保护。 此假设得到了以下事实的支持:我测试 时将 SCD 延迟从15µs 更改为60µs、但示波器测量结果未显示任何额外的延迟。 DSG FET 栅极、电流和 BMS 输出端子的关断曲线在这两种设置中保持相同。 此外、如果 SCD 将在 SCD 恢复时间设置为5s 的情况下触发、则不会在~10ms 后重新启用。
对285A 脉冲期间关闭期间的 DSG FET 栅极、TOS 电压和 VPACK 进行示波器测量:
(蓝色= DSG FET 栅极、 黄色= TOS 电压、 绿色= BMS 输出/VPACK)
最后、在我看来、同样奇怪的是、通过使用 BOTHOFF 引脚手动禁用 DSG FET 的速度似乎快于上述示例中发生关断的速度。 在以下示波器测量中、您可以看到我使用 BOTHOFF 引脚关闭 DSG FET 的情况。 我在绘制电流(红色、20A/div)时执行此操作。 从 DSG FET SCD=8V 到 VGS ~0V 的时间是38µs、而在上面的中、我尝试触发200µs、它处于 VGS 区域。 在这两种情况下、BQ76942 DSG FET 驱动器对栅极进行不同的放电。 
我目前迷路了、我在这里观察到的 BQ76942行为、我似乎不成功地触发 SCD、并且仍然发生的 FET 关断比 BQ76942正确放电 DSG 栅极时应该发生的慢。
提前感谢您提供的任何支持。