This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:如何使用微控制器在不使用 bqstudio 的情况下将.srec 文件编程到 Gauge 中。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430578/bq34z100-how-to-program-srec-file-into-gauge-without-bqstudio-using-a-microcontroller

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

您好、我想知道是否有办法在不使用 EV2400的情况下将.srec 文件编程到 bq34z100中、例如、我想使用微控制器来实现这一目的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过 i2c 刷写 gm.fs、其信息与.srec 相同。

    监测计通信

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 如何使用 bqstudio 获得此 gm.fs 文件? 是否只是正常的 I2C 事务? 我是否需要执行其他操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究这个问题、请允许我某个时间。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    选项卡、则可以转到 BQstudio 中的 golden image 选项卡。 在该选项卡上、您可以生成 bq.fs。 这相当于这个器件的 gm.fs、我的错误是 gm.fs 是较新器件的格式。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!