This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100EVM-078:LMG2100EVM-078双向降压/升压转换器参考设计

Guru**** 2811165 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432023/lmg2100evm-078-lmg2100evm-078-reference-design-for-bidirectional-buck-boost-converter

器件型号:LMG2100EVM-078
主题中讨论的其他器件:LMG2100R044INA229

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我已经尝试过这种评估板、通过为 PWM 提供特定的占空比来进行开环控制。 我现在尝试使用 INA229传感器设计我自己的 PCB。 我想将其用于双向直流/直流转换器、为超级电容器(双开关或半桥)充电。 我尝试在该评估板设计中使用 Simulink 和 PSIM 中的电感值、Cin 和 Cout 值进行仿真、但  使用 PI 将此4.7 uH 电感器产生非常高的纹波电流、以进行电流控制。 我需要扩大电感器值。 我还 想看看 LMG2100R044 SIMPLIS 模型、但我不知道进行闭环控制的仿真。 可以帮助我解决这个问题吗? 您能提供此开发板的公式和计算、选择电感、Cin、Cout 等吗?

此致、

Fajar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fajar:

    如果电感电流纹波过高、则转换器的开关频率可能会增加或电感器的电感会增加。 电感器两端的电流纹波将由以下公式决定。

    V = L*di/dt

    V =电感器两端的电压

    L =电感

    di = 电流的变化  

    dt =时间变化(向电感器施加电压的时间)

    此致!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的答复。 是的、我尝试了仿真来增加电感器值并减少纹波。

    我没有得到的是、此评估板之所以选择4.7uH、Fsw= 100kHz-500kHz、是因为它会导致500kHz 开关频率的高纹波事件。  

    如果您有与此相关的参考设计、我很乐意参考。

    此致!  

    Fajar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fajar:

     LMG2100R044能够支持高达10MHz 的开关频率、因此选择了4.7uH 电感器也能够支持高达 MHz 范围的评估。 可以选择更大的电感器来优化100-500kHz 范围内的较低开关频率。

    此致!

    Kyle Wolf