This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:Ccuk 选择标准

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611, LM5158, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432338/lm2611-ccuk-selection-criteria

器件型号:LM2611
主题中讨论的其他器件: LM5158LM5157

工具与软件:

您好!
我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我的客户正在考虑使用 LM2611、我收到了一个有关该器件的问题。

下面列出了这些规格。
(问题)
关于附加电路中的 Ccuk、数据表未包含任何有关元件选型的信息。
是否可以提供信息以确定 Ccuk 所需的电压和电容?
此外、在选择元件时、是否有任何其他参数需要注意?
另外,该产品是旧的,是否有其他合适的产品?

(规格)
输入电压:12V
VOUT:-7V
输出电流:50mA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    感谢您的咨询。

    我建议使用 TI 功率级设计器来选择组件和查看波形: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    选择 SEPIC 拓扑、因为它几乎是相同的。

    我们拥有 LM5157和 LM5158等较新的器件、可用于 SEPIC 拓扑。 但是,它们不能接受负反馈,因此只能在具有正 SEPIC 导轨的同时实现 CKK 导轨。  (https://www.ti.com/tool/PMP40488 )

    此致

    Moritz