This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:电源最小电容

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432237/tps3850-q1-minimum-capacitor-for-power-supply

器件型号:TPS3850-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

您能否帮助检查 VDD 引脚上的最小电容值是多少、从数据表中、我看到这个值是0.1uF。 是否可以使用小于0.1uF 的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低阻抗连接(即短布线和小型电容器封装)比绝对值更重要。 10nF 和100nF 可能也起作用。 实际上、可以使用与电路板上其他地方相同的值来简化 BOM。