This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:正在查找 USBC +交替模式显示端口+电力输送的评估板(或原理图)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431974/tusb1046a-dci-looking-for-evaluation-board-or-schematic-for-usbc-alternate-mode-display-port-power-delivery

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB1146TPS65987D

工具与软件:

你好 

我在一家设计类人机器人(称为魔法工具)的公司工作。
我需要创建一个应混合使用 USB2、USB3、显示端口并通过 USB Type C 连接器向器件提供电力输送的原理图。
目前、我已经选择 TUSB1046和 TPS65987D 电路对来实现这一点。

但我找不到同时管理交替模式和电力输送的评估板和原理图。

这是否存在? 或者、我是否有经验证的原理图可以从中吸取灵感?

鉴于我的日程安排和主题的复杂性、这将对我有所帮助。 或者其他 IC 可能采用一体式解决方案?

非常感谢、

Laurent CATTELLAT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    感谢您的咨询。 您是否已了解 TUSB1046 EVM? 该电路板展示了如何在系统中设计 TUSB1046、以通过 Type-C 传输 USB 和 DisplayPort 数据

    如需更新后的设计、您可以考虑使用 TUSB1146 EVM。 此电路板使用 TPS65987D、TUSB1146保持 TUSB1046的功能、并具有自适应均衡的额外优势。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很棒、这正是我想要的! 非常感谢!