This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:Re:在生产测试期间损坏的器件(LX 和 VOUT 引脚短接)

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430122/tps61158-re-parts-damaged-during-production-testing-lx-and-vout-pins-shorted

器件型号:TPS61158

工具与软件:

Patrick、您好!

关于 Nicholas Medor 开头的主题"量产测试期间元件损坏(LX 和 VOUT 引脚短路)"、我们能够确定 TPS61158 LED 驱动器损坏的根本原因。

我们发现、在测试期间、会出现过压情况、即 VOUT 将接近32V、超出数据表的30V 绝对最大额定值并损坏器件。

当向 CTRL 和 VIN 引脚施加电压、然后向开关节点(FTP55网络)供电时、便会发生这种情况。

我们进行了测试、以确保在向 VIN 和开关节点(FTP55网络)供电之前将 CTRL 引脚接地。 为 VIN 和 FTP55加电后、我们向 CTRL 引脚施加 PWM 信号。 该序列完成后、VOUT 上不存在电压尖峰。

我们向 TI 提出的后续问题包括:

1:在开关节点通电之前向控制引脚施加脉冲是否有意义、会导致 TPS61158输出端出现电压尖峰?

2:在为开关节点供电之前、是否将 CONTROL 引脚驱动为低电平至少3.5ms、确保不会产生电压尖峰?  3.5ms 来自 TPS61158"电气特性"

3:是否存在任何其他可能会导致 IC 损坏的时序限制?

我们期待您的答复。 谢谢!

Andy Calder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    由于我们的专家是 ooo、请预计回复会有一些延迟。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    IC 上电时是否有 VIN、CTRL 和 FTP55的波形、我想知道 CTRL、VIN 和 FTP55之间的间隔时间是多少?

    如果先施加 VIN 和 FTP55、然后施加 CTRL、则 IC 的软启动将有助于防止电压尖峰。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!
    这是 VOUT 上出现电压尖峰(21V)的错误条件波形。 放大了下面#1和#2的波形。
    FTP55=、CTRL=蓝色、VIN =红色、VOUT =黄色

    #1:30% BL 开启。 施加到 FTP55电压之前存在 VIN 和 CTRL。 在 VOUT 上观察到21.06V 尖峰。
    FTP55=、CTRL=蓝色、VIN =红色、VOUT =黄色

    #2:100% BL 开启。 施加到 FTP55电压之前存在 VIN 和 CTRL。 在 VOUT 上观察到19.75V 尖峰。
    FTP55=、CTRL=蓝色、VIN =红色、VOUT =黄色

    VOUT = 16.62V 时的非错误状态波形。 施加到 CTRL 引脚上的电压之前存在 VIN 和 FTP55电压。
    FTP55=、CTRL=蓝色、VIN =红色、VOUT =黄色

    谢谢!
    Andy Calder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    谢谢、我也可以看看您的原理图吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    以下是原理图片段以及原帖子的文本:

    "测试仪向背光驱动器 IC 施加1.5kOhm 的电阻负载、并使用100%占空比控制信号驱动背光驱动器 IC。  下面经过编辑的原理图片段显示了我们是如何在产品内设计 TPS61158的、测试仪或测试板本身在测试过程中提供的精选网络电压、以及测试仪是如何施加1.5kOhm 负载的。  在网络 BKLEDPWM 上施加100%占空比信号、并被驱动至与 VIN 电压相同的电压电平(即+3.15V)。  请注意、TPS61158 LX 引脚被 U12原理图符号标记为 SW。"

    此致、
    Andy Calder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    如果您在施加 CTRL 之前施加 VIN 和 FTP55、则 IC 的软启动将有助于降低电压尖峰。 如果在 FTP55之前施加 CTRL 和 VIN、IC 将开始以较低的升压输入电压进行升压(FTP55需要时间斜升)、因此环路将进行调节、以获得较大的误差信号并导致较大的电压尖峰。

    BR

    Patrick