Other Parts Discussed in Thread: TPS61158
工具与软件:
Patrick、您好!
关于 Nicholas Medor 开头的主题"量产测试期间元件损坏(LX 和 VOUT 引脚短路)"、我们能够确定 TPS61158 LED 驱动器损坏的根本原因。
我们发现、在测试期间、会出现过压情况、即 VOUT 将接近32V、超出数据表的30V 绝对最大额定值并损坏器件。
当向 CTRL 和 VIN 引脚施加电压、然后向开关节点(FTP55网络)供电时、便会发生这种情况。
我们进行了测试、以确保在向 VIN 和开关节点(FTP55网络)供电之前将 CTRL 引脚接地。 为 VIN 和 FTP55加电后、我们向 CTRL 引脚施加 PWM 信号。 该序列完成后、VOUT 上不存在电压尖峰。
我们向 TI 提出的后续问题包括:
1:在开关节点通电之前向控制引脚施加脉冲是否有意义、会导致 TPS61158输出端出现电压尖峰?
2:在为开关节点供电之前、是否将 CONTROL 引脚驱动为低电平至少3.5ms、确保不会产生电压尖峰? 3.5ms 来自 TPS61158"电气特性"
3:是否存在任何其他可能会导致 IC 损坏的时序限制?
我们期待您的答复。 谢谢!
Andy Calder