This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:主题:有关 TPS55288RPMR 抖动电容器值的查询

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431699/tps55288-subject-inquiry-regarding-dithering-capacitor-value-for-tps55288rpmr

器件型号:TPS55288

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我希望这封邮件能让您满意。

我们目前正在项目中使用 TPS55288RPMR 降压/升压转换器 IC、但在选择抖动电容值时遇到了难题。 根据数据表、建议使用10nF 电容器;但是、使用该值会导致调制速率超过指定限制< 1kHz。

根据数据表的公式、在开关频率电阻值设置为19.1kΩ 的情况下、保持调制速率低于1kHz (特别是在400Hz、800Hz 或900Hz 下) 、可评估 该抖动电容器在22nF 至24nF 范围内的值。 但此范围超出了数据表的建议。

您能否说明一下 、如果我们将抖动电容器值设置在22nF 至24nF 范围内、 这种与建议电容器值的偏差会对我们的整个电路设计造成任何问题? 非常感谢您就此问题提供指导。

查找一些附件以供您参考、并查找我们的 WEBENCH 仿真报告。

感谢您的帮助。

此致、

技术顾问

RGBSI、

班加罗尔- 560027、

印度卡纳塔克邦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    抖动功能有助于提高 EMI 性能。 当 Fsw=400kHz 时、建议使用10nF、如果 Fsw 发生变化、则 DITH 电容也应根据公式(4)进行修改。

    电路设计不会出现开机自检问题、如果 EMI 在系统中不重要、您可以通过将 DITH 连接到 GND 来禁用此功能。

    BRS、

    布莱斯