This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:LM5171

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430640/lm5171-lm5171

器件型号:LM5171

工具与软件:

尊敬的支持部门:

LM5171数据表显示了图 以下注释8-5。 该图正确显示了电压反馈分压器 Rlfbt 和 Rlfbb (表示电压反馈衰减因子 H)

不过、电压环路方框图 8-4没有显示电压衰减系数 H、这意味着 H = 1、单位反馈、但情况并非如此。

此外、等式(66)、外部电压环路的总开环增益不包含电压衰减因子 H

然而、LM5171转换器设计工具电子表格却需要 H 的值来计算降压模式电压环路补偿。

请您解释一下在方框图(图8-4)和总开环增益方程(66)中省略 H 是合理的。 显然、如果不考虑 H、提供的设计公式不会产生正确的补偿元件值。

此致

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    传递函数和计算是正确的。 RFBT 包含在补偿阶段。 我将考虑方框图。

    我认为您需要使用 " 0.909. "而不是" 0909. "。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng

    感谢您的快速回复。

    0909与0.909对我而言并不重要、因为我不使用 Excel 设计工具。 我正在根据"Fundamentals of Power Electronics、3rd Edition、Erickson & Maksimovic 中介绍的方法设计自己的控制环路。 我根据针对 FCV << FCI 的建议简化获得与 LM5171电流环路设计数据表完全相同的答案。  

    但是、我仍然看不到公式(66)( 外部电压环路的总开环增益)中 H 的计算位置。

    Rfbt 包含在等式(61) AVM 中、其形式为增益= Rlcomp/Rfbt、不直接等于 H = Rfbb/(Rfbb+Rfbt)。 AVM 是闭环在选定的交叉频率下达到0dB 所需的增益。

    请您为我澄清一下、也许我遗漏了什么?

    此致

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    如下所示、RLFBT 包含在公式71中。 实际上、RLFBB  对环路没有影响。

    您也可以参阅  开关模式功率转换器补偿变得简单、 首选 是 II 误差放大器 II 型跨导放大器。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng

    再次感谢迅速的答复。

    我知道 Rlfbb 与补偿器分量值的计算无关、即它不会影响补偿器的极点和零点。

    请 仔细阅读我上一次答复中的陈述、该陈述转载于下文、以了解我对数量的关注 h 它确实包含 Rlfbb 并且确实影响开环增益。

    Rfbt 包含在等式(61) AVM 中、其形式为增益= Rlcomp/Rfbt、不直接等于 H = Rfbb/(Rfbb+Rfbt)。 AVM 是闭环在选定的交叉频率下达到0dB 所需的增益。

    此致

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    H = 使用 II 型跨导放大器时、Rfbb/(Rfbb+Rfbt)将出现在传递函数中。

    如果使用运算放大器、则不会出现这种情况。 在这种情况下、您可以考虑 H=1。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng

    我不讨论运算放大器或 OTA、而是讨论总环路增益、也就是等式(66)。

    我的问题是:公式(66)中的 H 在哪里?

    此致

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    如果您使用 运算放大器、这里就没有 H 了。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng

    如果您感应到反馈、始终会有 H。

    此致

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    使用运算放大器时、H 不会出现在传递函数中

    此致、

    Feng