This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:监控电感器电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431794/lm5170evm-bidir-monitoring-the-inductor-current

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
Thread 中讨论的其他器件: LM5170-Q1

工具与软件:

我正在使用 LM5170EVM-BIDIR 评估板。 我想看到电感器电流。 但我看不到任何合适的位置来测量相同的,尽管图. LM5170-Q1 EVM 用户指南的14和15显示了电感器电流。  请告诉我、这些电感电流 IL1和 IL2是在哪里测量的。

此致、

Siddheswar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddheswar:

    您需要提起这2个引脚并连接 电流探头的导线。

    此致、

    Feng