This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:TO-220安装

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425610/lm317a-mounting-of-to-220

器件型号:LM317A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想要一些关于安装此产品的建议。

一般而言、我认为要将其安装在 PCB 通孔的 A 侧(请参阅附录)。

但是、客户 PCB 上的穿孔较大、因此他们认为应将其安装在 B 侧

这样、模具和 PCB 将紧密接触。

这种安装方法是否有问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

             我看不出任何问题 与发送的线索一直向下。 谢谢!

    此致、

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth-San:

    感谢您的答复。

    我还有两个问题。

    1) 安装条件 (时间、温度等)是否相同、无论安装在 A 侧还是 B 侧?

    2) 2) 是否为此器件建议手工焊接? 如果是、请告诉我条件(时间、温度等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahashi-San、

                     我很抱歉在上个星期没上班的时候耽误你的时间。 我不能想到安装条件应该不同的原因。 德州仪器(TI)提供了一些关于波焊和回流焊的建议 、并在以下两个 应用手册中进行了详细说明:

    (1) 应用手册 1.

    (2) 应用程序不是2

    谢谢!

    此致、

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth-San:

    感谢您的答复。

    我查看了您发送的应用手册、但是没有提到手动焊接。 这是否意味着 TI 不建议 手动焊接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

                 请给我一个工作日,我会与我们的包装团队确认,如果有任何建议的手工焊接。

    此致、

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

                 我们的封装团队不建议手动焊接 TO-220封装、因为控制温度非常困难。 如果必须手动焊接、请使用 X 射线检查焊接后的填充百分比。 谢谢!

    此致、

    Srikanth