This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:关于变压器的电路设计

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431966/tps23754-circuit-design-about-the-transformer

器件型号:TPS23754

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们计划使用 TPS23754来为我们的新产品实现25W (12V/2.25A) POE 电源、但由于高度限制、我们无法选择 TPS23754EMV-383参考设计变压器。 参考设计中的变压器高度约为12.5cm、而我们的产品要求高度不超过8cm。

因此、我们已经选择了一个新的变压器、但它与参考设计中的变压器存在显著差异。 变压器的引脚如下:

您能给我们一些关于变压器的电路设计建议吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您发送编修!

    我没有找到高度为8mm 或更低的现成25W 变压器。 如果需要、我可以帮助您联系 Wurth、Linkcom、Coilcraft 等 PoE 变压器供应商专家。

    此致、

    Diang