This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:该器件是否应该用于连接3.3V MCU?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429550/uln2003a-should-this-part-be-used-for-connecting-to-a-3-3v-mcu

器件型号:ULN2003A

工具与软件:

有人以前在论坛上对此作了解答(他们说是的、这适用于3.3V 电压)、但我想 TI 工程师能否对其进行探究?  如果我们使用此器件驱动24V 继电器、并要使用具有3.3V CMOS (而不是 TTL -例如 ULN2003A 产品说明书指出其兼容)的 MCU、该器件将如何工作。

我正在尝试查看我的 MCU 是否可以拥有足够的电流来为多个开关供电。  当我查看数据表中的输入电压时、发现 Vi 为3.85V、并且 Vi 并没有低于此值。  当我以3.3V 电压驱动它时、II (ON)是什么?  如果只是使用 TPL7407、它显示为3.3V 和5V、那不会更好。  我担心此器件可能会出现过热或功耗超出 MCU 所能提供的功率的问题。  我只是在寻找更换新器件的理由、当时我们的 原产品使用 ULN2003A、不想再向库中添加器件并购买产品、而是现在将 MCU 升级到3.3V、并且想做一个更好的决定、而不是避免向当前库中添加器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    是的、ULN2003A 或 TPL7407 (L 或 LA)能够在3.3V 下工作。 有关所需的导通状态输入电压、请参阅下图。 对于 ULN、3.85V 时的输入电流是1.35mA 最大值-对于 TPL、输入电流非常小、因为它被缓冲。

    下面是 ULN 的每个通道的图表、因此输入电流为(VIN - 2VBE)/2.7k。 因此、3.85V 时的输入电流将较小、可能约为1mA 最大值

    谢谢!

    Patrick