This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4003-SEP:NC 引脚是否悬空金属?

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432059/tps7h4003-sep-are-the-nc-pins-floating-metal

器件型号:TPS7H4003-SEP

工具与软件:

如果是、您能否共享每个器件引脚的接触面积?

谢谢!
Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体指 TPS7H4003MDDWSEP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    根据安装和接合图、NC 引脚(3、42、43和44)看起来未向外键合、因此它们会悬空、除非它们在安装器件的 PCB 上接地。

    您能否说明引脚的"接触区域"是什么意思? 您是否指的是与 PCB 上的占用空间接触的引脚区域? 如果是、可以使用器件数据表中的封装引脚图估算该值

    谢谢!

    Andy