This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:12.6V 电池充电降压转换器充电状态问题

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428032/bq24610-12-6v-battery-charging-buck-converter-charging-status-issue

器件型号:BQ24610

工具与软件:

如果我将电池连接到 BQ24610转换器、充电状态 LED 会亮起、但当我突然从静止充电状态之间取出电池时、LED 会保持亮起状态、并从主电源获取0.22A 的电流。 如何解决该问题。 电池断开时、它会关闭、对吧? 这没有发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahesh:

    您是使用自己的设计、还是 EVM?

    如果您正在使用自己的设计、您可以提供原理图吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    我们使用自己的设计。 我将无法向您提供我们系统的原理图。 如果你给了你的邮箱 ID ,我可以给你发邮件。 我们针对12V 满电情况使用500K 和100K 反馈电阻。  此外、当我将电池完全放电时、我将再次为其充电、此时它不会进入充电模式。 请帮忙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahesh:

    是的、请通过电子邮件提供原理图: c-moyer@ti.com

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahesh:

    我正在查看您的原理图、我将在收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahesh:

    您正在将什么用作 STAT 的上拉电源轨? 它在原理图中尚不清楚。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    该电路中有适配器电源和1K0603F 电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahesh:

    [quote userid="609826" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428032/bq24610-12-6v-battery-charging-buck-converter-charging-status-issue 当我突然取出电池后、仍然处于充电状态、LED 仍然亮起、它从主电源消耗0.22A 电流。

    每次取下电池时是否会发生这种情况?

    取出电池后、蓄电池端子上的电压是多少?

    VFB 引脚上的电压是多少?

    此致、

    Christian