工具与软件:
蓄电池电压为- 4S - 16.8V
充电电流默认为~ 4A
输入电压为- 20V 适配器
高侧 Mosfer 在20-30秒后变热
我尝试了以下。 但发热问题仍然存在。
1.移除两个 MOSFET 的 RC 缓冲器
2.将电感器从4.7uH 更改为6.8uH。
3.尝试在高侧 MOSFET 中添加串联4.7欧姆栅极电阻。
电阻 R1 (150欧姆)更改为75欧姆、甚至尝试使用4.7欧姆和零欧姆。
5.短接 B1、移除 R35。
6.将二极管 D2更改为 BAT54。
请查看以下原理图

pH 波形

PH + LODRV (黄色为 PH、蓝色为 LODRV)



电路板布局

HIDRV 和 LODRV Trace