请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R2 工具与软件:
您好!
目前使用 bq27z561-R2电量监测计实现低功耗设计。 为了节省功耗、硬件团队希望在睡眠时禁用电量计。 该器件在99%的时间内处于睡眠状态、存储期间可能处于100%睡眠状态。
以低于5uA 的睡眠模式电流为目标。
用于唤醒状态的子100mA
在睡眠模式下禁用监测计有何影响? 是否有其他可供考虑的选项(我知道 GUAUGE 有睡眠功能)?
如果根据预先测量的睡眠电流和睡眠模式下的时间估算出的睡眠放电值、是否可以更新放电/容量?
谢谢!
Craig