This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:bq27z561-R2--1当器件处于睡眠状态时禁用电压计有什么影响? 更大限度减少放电的其他选项。

Guru**** 2503635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431377/bq27z561-r2-bq27z561-r2-what-are-the-implications-of-disabling-the-guage-while-the-devices-sleeps-other-options-to-minimize-discharge

器件型号:BQ27Z561-R2

工具与软件:

您好!  

目前使用 bq27z561-R2电量监测计实现低功耗设计。 为了节省功耗、硬件团队希望在睡眠时禁用电量计。  该器件在99%的时间内处于睡眠状态、存储期间可能处于100%睡眠状态。

以低于5uA 的睡眠模式电流为目标。  

用于唤醒状态的子100mA

在睡眠模式下禁用监测计有何影响? 是否有其他可供考虑的选项(我知道 GUAUGE 有睡眠功能)?

如果根据预先测量的睡眠电流和睡眠模式下的时间估算出的睡眠放电值、是否可以更新放电/容量?




谢谢!

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    在正常运行期间将电量监测计置于 SLEEP 模式应该没有问题。 我不建议在正常操作期间完全关闭电量计。 监测计集成了用于此目的的低功耗模式、当电流大于睡眠电流时、监测计可自动从这些低功耗模式唤醒。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert  

    您能否进一步阐明关闭时漏电之外的含义是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    如果电量监测计关闭并且存在一定程度的放电、则电量监测计将不会跟踪该通过的电荷、并且当电量监测计开启时将发生 SoC 跳变。  

    此致、  

    Robert。