This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何计算电流环路所需的晶体管

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431371/bq76952-how-to-claculate-the-required-transistor-for-the-current-loop-circuit

器件型号:BQ76952

工具与软件:

大家好、团队成员:

我已经通过 BQ76952、BQ76942电池监控器浏览了文档中的多 个 FET (修订版 A)、了解如何使用 BQ76952控制多个 FET。 遗憾的是、没有对要考虑的参数进行选择 Q30和 Q31的参考。 在我的理解下、很显然、我们必须考虑电池组电压。 您能否告诉我在选择 Q31和 Q30时还应考虑哪些因素。 与类似主题相关的主题建议选择 "MMBT3906是具有40V 和200mA 额定值的良好起点"。 集电极电流是否与最大负载电流有关? 您能详细解释一下吗?

我期待收到您的回复。  

非常感谢、此致、
Criton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    集电极电流很可能会大大小于最大负载电流、因此我不会以此为基础。 MMBT3906是选择晶体管的良好起点、因为它应能够满足您的需求。 您可以考虑在 Q30/Q31中使用 BAT+。 为了更好地理解 FET 驱动器关断时会发生什么情况、 第16.5节 FET 驱动器关断 BQ76952数据表 中提供了该说明

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    非常感谢您的答复。
    我介绍了第16.5节、该节介绍了使用串联栅极电阻来减少 FET 关断期间的瞬变。 我在此部分中找不到晶体管的重要细节。  

    您可以考虑对 Q30/Q31
    使用 BAT+

    我不理解这一说法、请你详细说明。

    此致、
    Criton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    我对这一发言造成的混淆表示歉意。 我认为考虑晶体管时最好不要考虑电池组电压、而是考虑 BAT+电压。

    我推荐的部分更有助于更好地了解 FET 驱动器关断时我们的器件有什么作用。 这将有助于 在将晶体管添加到电路中时、看到晶体管可能出现的电压和电流流动情况。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    非常感谢您的澄清。 您是否将串联(电池)电芯的总电压除以 BAT+电压? 我将如何关联/选择特定晶体管的集电极电流?

    此致、
    Criton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    是的、是这样。 将电池组顶部连接至 GND。

    如中所述 FET 驱动器关断部分 时、CHG 引脚在关闭时向 BAT 引脚电平放电。 这意味着晶体管集电极上最多看到的电压是 BAT+和 CP1 (电荷泵)之间的差值。  

    此致、
    Alexis