This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:无法导入 gg 文件

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429254/bq34z100-r2-unable-to-import-gg-file

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好、

当我制作生产文件时,最后一步是导入记忆的 gg 文件,但警报"值超出参数定义的最大值: calibration.data.cc delta "是什么原因?

随附从初始固件导出的 gg 文件和要导入以进行大规模生产的 gg 文件。

谢谢

e2e.ti.com/.../learn-ok-.gg.csve2e.ti.com/.../not--learn-.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 bq.fs 或.srec、而不是.gg。 bq.fs 具有固件和数据闪存、而.gg 仅包含公共参数。 如果您刷写 bq.fs 或.srec、则不应出现此错误。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego:

    我按照以下流程制作了大规模生产文件、但现在无法在第二步中导入 gg 文件。 原因是什么?

    您是否有其他方式制作大规模生产文档?

    (1)导出学习到的 GG 文件。 以 TXT 格式打开 GG 文件、并修改 Cycle Count = 0、QMax Cycle Count = 0、
    更新状态= 02

    (2)导入之前准备中备份的 SREC/SENC 文件。 然后导入刚刚修改的 GG 文件。 重置诸如寿命的记录。

    (3)导出生产文件 SREC/SENC/BQFS/OTF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议将更新状态重置为2、除非您要对每个电池组执行学习周期。

    这是我推荐的...

    使用您满意的配置将.gg 导入到 BQstudio 中(学习周期完成)

    重置循环计数等。。

    然后生成 BQ。 此配置下的 FS (这将是您的黄金映像)

    然后、在生产中刷写此 BQ。 FS 黄金映像到所有设备上。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego、

    1 ).我根据文件操作,查看文件的附件。

    2)、根据您的建议、当学习周期完成时、我可以通过重置周期数和寿命将 srec 文件导出为大规模生产文件吗?

    3)。这种警报的原因是什么?    "值超出为参数定义的最大值:calibration.data.cc delta"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我的错误、是的、更新状态2还可以、这意味着学习周期完成但禁用电量监测、编程后发送电量监测计关闭、首次上电时启用电量监测。

    请勿复位以更新状态0。

    3) 3)警报是通过对校准参数进行编程而不发送 cal_enable 命令引起的。 只要将参数正确写入数据闪存、您就应该没问题。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego、

    我现在该怎么办? GG 文件由于报警而无法导入。 我打开了 IT_ENABLE、但仍然无法导入。 我还尝试了更改 cc 增量值、但仍然无法实现。

    此外、当清除此警报时、是否会有其他警报?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是不寻常的。 尝试发送 enter_cal cmd 并确保 calen 位为高电平。

    您使用的是何种尺寸的感应电阻器?

    在刷写 bq.fs 和.srec 时也会出现此错误?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego、

    1.已经打开 calen 并且它不工作。

    2.两个5mΩ 电阻

    3.未报告错误

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、我想帮您尝试两个解决方案。

    1)尝试使用高级通信来写入这些参数。

    2) 2)更改 gm.fs/bq.fs 中的值并刷写器件。 本文档介绍了如何阅读以下文件: 电量计通信

    此致、

    Diego