This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:NC 引脚是否悬空金属?

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432061/tps7h5005-sep-are-the-nc-pins-floating-metal

器件型号:TPS7H5005-SEP

工具与软件:

如果是、您能否为每个器件的引脚提供接触区域? 具体指 TPS7H5005MPWTSEP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Lauren、

    "联系区域"一词具体是什么意思?

    它们是悬空的金属、但您可以在 PCB 布局中将它们接地、如引脚说明中所述:

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    暴露金属的表面积就是他们要寻找的面积。 他们确实打算接地、但需要记录 IC 内部未接地的悬空金属。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Lauren、

    要求是记录通过 PCB 接地的金属?
    引脚接地将移除所有悬空金属

    另外需要注意的是、这里的内部金属和外部金属之间存在差异。
    引脚未连接在封装内部、因此需要定义内部悬空金属。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想他们是想说他们需要记录最初悬空的金属、尽管他们确实计划将其接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Lauren、

    测量中所需的精度水平是多少?
    封装测量中列出了它们需要的大部分资源:

    我认为高度是所有合理的额外要求,我们在我们的网站上指定最大高度为1毫米:

    当然、存在相当大的容差、包括角度、而角度会使情况发生一些变化。

    谢谢!
    Daniel