This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:不同串联电池组(8节、12节、16节)的分压器电路

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429562/bq34z100-r2-voltage-divider-circuit-for-different-cell-packs-in-series-8s-12s-16s

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

您好!

我们将针对3个不同的电池电压使用一个分压器电路。 标称:24V、36V 和48V 电池。

该分压器专为16节电池组的最大电压(58.4V)而创建。

对于8节电池组:最低电压= 22.4V。 此情况的分辨率是最坏情况。

对三个不同的电池组使用一个分压器是否可以接受?
如果不是、会受到什么影响?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用分压器为所有电池组提供58.4V 的最大电压。 如果对较小的电池使用较小的分压器、则可以获得分辨率。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego、从这里我收集到的数据显示、由于分辨率的原因、如果使用一个分压器网络、测量仪表在较低的额定电池组电压下的性能会更差。

    例如:

    8节电池、其中最小和最大 BQ 范围= 111.5mV。

    当最小和最大 Bq 范围= 223mV 时、16节电池。

    是否存在 TI 认为过低的覆盖范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究这个问题、请允许我某个时间。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有,有一个误解。

    与采用较大的较小电池组相比、监测计的性能相同。 我只是建议为每个电池包使用适当的分压器。 我建议在不损坏器件的情况下、尽可能扩大 BAT 引脚范围。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego、感谢您提供的信息。

    如果向 BQ 输入端施加最大电压、BQ studio 校准页面上的"分压器"应读出什么内容?

    假设分压器设置为16秒最大电压..BAT 引脚上900mV。

    例如:

    16节电池的电压为最大电压(58.4V)。

    如果在 BAT 引脚上测量900mV -->校准后分压器(mV)应读取什么值?