This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:如何减少睡眠模式下的电流消耗

Guru**** 2399885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431629/bq76907-how-to-reduce-current-consumption-during-sleep-mode

器件型号:BQ76907

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们可以调整哪些参数来降低 bq76907睡眠模式期间的电流消耗。

在睡眠模式下、正常电流消耗约为6微安、每5秒可以看到15微安的尖峰。 睡眠模式下如何降低平均电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshma:

    这些电流尖峰是由 ADC 开启和进行测量引起的。 通过调整 Power:Sleep:Voltage Time 设置、可以将设备配置为较低频率执行此操作。

    此致、

    Max Verboncoeur