This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:Breg 和 Regin 问题

Guru**** 2589920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431956/bq76952-breg-and-regin-problem

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQ34Z100

工具与软件:

大家好!

我使用的是14S 电池和 BQ76952、但 BREG 和 REGIN、REG1、REG2有问题  

问题是、这些引脚中具有0V 电压并且 BQ76952剂量正常工作、我无法与它通信。

在 REG18中、我有1.8V 电压、因此我认为芯片没有损坏。

我的 B+电压为43V。

我在这里附上我的方案,我想听到是否有任何问题,如果有,我如何解决  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stas、您好!

    该器件以前是否在任何时候工作/通信? 您还能分享一下原理图的其他内容吗? BREG/REGIN、REG1/REG2连接看起来正常。

    另外、根据您的器件型号、默认情况下不启用 REG1 LDO。 第5节"器件比较表" 可以帮助确定这一点。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  

    在初始启动时是、IC 正在通信  

    我已经使用 BQ76952、BQ34Z100和 STM32 MCU 设计了 BMS  

    起初、我们认为、如我附加的方案所示、MCU 最初作为公共集电极工作、可能会强制 AFE 复位、我们取出0欧姆电阻器、然后我与两个 IC 进行通信、但通信在一段时间后崩溃、无法恢复

    另外、我对从 TS2唤醒会对 AFE 产生什么影响有疑问? 它会对组件进行一些复位?

    我要连接方案和 I2C 线





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我挑选的 BJT 是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法连接到了我也使用过、但现在仍使用 REGIN 和 BREG 的 bq34z100电量监测计  

    是否可以针对此引脚再次下拉? 是什么内部信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stas、您好!

    请给我一些时间来回顾一下原理图。 退出 SHUTDOWN 模式 BQ76952 SHUTDOWN 模式常见问题解答的 说明应有助于说明从 SHUTDOWN 模式唤醒的功能。 BJT 应该没有问题。

    其他一些问题是:
    1.您是否启用了 CRC? 如果是、也需要发送 CRC。
    2.是否还能检查 REG18电压? 如果 REG18的读数~1.8V、则器件可能仍正常工作并处于唤醒状态。
    3.是否启用了 REG0? REG0通常使用 BREG 引脚驱动外部 NPN BJT 的基极。 第6.3.1节前置稳压器控制 BQ76952技术参考手册中详细介绍了该器 件以及如何配置该器件。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确实有1.8V 在 REG18但问题是,我没有电压在 REG0  

    使用此原理图时、我都可以访问此芯片  

    可能是因为两个组件的 I2C 是一起使用的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stas、您好!

    只要 BQ76952和测量仪表具有不同的地址、它们就可以使用相同的总线。  

    根据当前原理图、您将无法使用 REG1的3.3V 电压来实现与器件的通信。 我建议首先为上拉电阻使用外部电源、因此您可以尝试与器件通信并配置器件。  您还可以尝试捕获通信的逻辑吗?

    此致、
    Alexis