This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:如何激活 BQ4050芯片并使其打开 MOSFET 以在电池和电池组侧建立连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00982, BQSTUDIO, BQ4050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429701/bq4050-how-to-activate-the-bq4050-chip-and-make-it-turn-on-the-mosfet-to-form-connection-between-the-battery-and-pack-side

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:TIDA-00982BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

大家好、我已经为我的最后一年项目设计了一台机器人。 因此、我想使用 BMS、根据 TIDA-00982 (https://www.ti.com/tool/TIDA-00982)的参考设计选择了 BQ4050、 并将其扩展为4s1p 设计。

但是、我似乎无法唤醒器件、使其只需打开 MOSFET 并驱动电池组侧的电路。  

我设计了一个重新启动按钮、但按下它似乎没有任何作用。

我已经附上了我的原理图。 是否需要购买 SMBus EV2300通讯设备以激活此芯片或其他方式?  

如果您能帮助我解决此问题、我将会大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasir、

    在与器件通信时、通常需要按住"RESTART (重新启动)"按钮以在 PACK 和 BAT 之间短接。

    另外、我试着遵循您的原理图、并询问您是否在高侧实现了感应电阻器。 该电量监测计无法进行高侧电流感应、会导致问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您回复我的问题、感谢您注意到我在传感电阻器上的错误。 目前、我刚刚划掉了布线、并将其手动重新接线。

    至于你在这里所说的:

    在与设备通信时、通常需要按住"Restart"按钮在电池组和电池组之间进行短接。

    这是否意味着"重新启动"按钮只是唤醒 bq4050芯片、以便开始通过 SMBus 与 PC 和 BqStudio 进行通信? 但它不会打开芯片和开始工作,就像在外行的术语,它不是一个插头播放设备,如果我得到正确的?

    我建议在 BqStudio 开始工作之前使用它来激活芯片并加载化学物质表、以及使用 MOSFET 连接电池组和电池侧、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过短接 PACK 和 BAT 引脚、可以在 PACK 引脚上施加电压、这样测量仪表就可以开始与器件通信。 如果电量监测计在 PACK 引脚上没有检测到电压、则它很可能进入睡眠或关断模式。 在通信以导通 FET 时、您需要将 BAT 短接至 PACK。 之后、您应该能够释放 RESTART 按钮并与器件正常通信。 要导通 FET、您可以使用 BQStudio 和主机 MCU 来传递命令。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的答复。 如果没有问题、我想澄清最后一个问题:

    我们是否需要主机处理器(假设为 STM)来始终开启 FET、或者该处理器是否能够足够自我为 MOSFET 供电?

    我已使用 EV2400并能够与 BQ4050通信、因此"重启"按钮应该可以正常工作。 但断开与 BQStudio 的连接、然后再次把该芯片作为独立的单元、会使芯片停用、我用来给另一个电路加电的封装侧不会开启。

    我通读了数据表、发现 BqStudio 上的命令"FET_EN"能够打开 MOSFET、并且能够从电池组侧为我的外部电路供电。

    但是、我随后断开了 EV2400的连接、断开了电池连接(以模拟关断)、并再次重新连接了电池、以查看其现在是否在没有 BqStudio 的情况下正常工作。 出现问题、其中一个 MOSFET (电池组侧)烧毁。

    很抱歉给您带来困扰、我目前正在浏览完整的数据表、但如果您想知道如何让 bq4050独立工作、如果您能提供您的专业知识、我将会大有裨益。

    此致、

    Wasir Rumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasir、

    请允许我花些时间来研究这个问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasir、

    我们认为 FET 烧毁可能是由于电路中的短路所致、我们也不建议断开电池以模拟关断模式、您只需发送关断命令即可将电量监测计置于关断状态。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Adrian。

    我会尽量使用您的说明在周末对芯片进行进一步的测试。 同时、我认为这就是全部、并将该线程标记为已解决。

    再次感谢。

    此致、

    瓦西尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的参与、请随时提出更多问题。

    此致、

    Adrian