This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:低侧 FET 的负电流限制

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431623/tps62827-negative-current-limit-of-low-side-fet

器件型号:TPS62827

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们如何理解数据表中的负电流限制?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    此参数对于强制 PWM 应用非常重要、如7.3.5中所述

    在强制 PWM 器件中、会启用负电流限制(ILIMN)、以防止电流过大
    反向至输入。 当电感器电流达到 ILIMN 时、低侧 MOSFET 关断、而
    高侧 MOSFET 导通并保持导通、直到 TON 时间结束。

    在输出电流较低的情况下、强制 PWM 会导致负电流流过低侧 FET。

    我希望这能解答您的问题。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    感谢您的支持。

    也许可以更深入地探讨一下、那么我们如何计算运行期间的负电流? 负载电流/开关频率和电感与其他规格之间存在怎样的关系?

    客户如何知道他们是否不会超过此处的限制?

    FPWM 模式下的开关频率是多少?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    D/S 中的公式6可计算纹波。  如果您将 Iout、max 替换为最小负载电流(通常为0A)并减去1/2纹波、则可以在应用中获得最小负电流。

    Chris