This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:电机驱动设计 Ω

Guru**** 2501505 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432653/ucc27517a

器件型号:UCC27517A
主题中讨论的其他器件: UCC27282

工具与软件:

TI相关工作人员你好、我在使用UCC27517AQDBVRQ1器件驱动直流电机时遇到了一些问题 ć;

1.栅极驱动器总是烧毁、我们初步判断是电机堵转时的大电流烧坏、(电机正常工作时最大电流可达6A)、已做好散热措施 μ;

2.栅极驱动器UCC27517AQDBVRQ1目前已经失效两三次了、失效现象是:芯片供电及输入信号正常、但芯片无输出 μ;

原理图如下;μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您就有关 UCC27517A 的问题联系 TI。

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    为了清晰起见、翻译线程:

    UCC27517A:电机驱动器设计

    您好、TI、我在使用 UCC27517AQDBVRQ1器件驱动直流电机时遇到了一些问题;

    1.闸极驱动器总是烧坏,我们最初判断电机卡在偏转高电流中,(电机正常工作时最大电流可达6A ),已做好冷却准备;

    2.栅极驱动器 UCC27517AQDBVRQ1现在出现两、三次故障,故障是:芯片电源输入信号正常,但芯片无输出;

    原理图如下:

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    查看原理图、可以看到您在 Q900和 Q901的高侧使用了 UCC27517A 低侧驱动器。 这可以通过进行一些修改实现、如本 [常见问题解答]中所述。我可以将低侧驱动器用作高侧驱动器吗?

    另一种方法是将 U900和 U901替换为半桥驱动器、并将 U906和 U907替换为半桥驱动器。 此处、UCC27282等器件是一个不错的选择、它是一个120V 半桥驱动器、驱动电流为3A/3A、具有输入互锁功能以防止击穿、并采用小型3x3mm DRC 封装。 阅读该应用手册、了解在电机驱动器应用中使用 UCC27282。

    100V 半桥栅极驱动器驱动电机运行、同时处理负电压并防止产生跨导

    至于原理图、我们不建议在低侧的漏极和高侧的源极之间放置一个电阻器、例如 R936和 R937。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore