This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C51:+24V 至-5000V 低纹波升压转换器

Guru**** 2510585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C51, UCC28C50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427635/ucc28c51-24v-to--5000v-low-ripple-boost-converter

器件型号:UCC28C51
主题中讨论的其他器件: UCC28C50

工具与软件:

对于新项目、我们必须设计一个+24V 到-5000V (可调)的直流/直流转换器。
这里的挑战在于满足客户的要求(稳定且纹波电压< 20mV)。
而且、我们没有太多的 PCB 或模块空间来执行此任务。 负载电流为 nihil (根据规格、最小值为1uA)、并且与金属片有关、我们必须将金属片保持在稳定的-5kV 电压(在真空环境中)、但实际上输出端没有电流流向接地端。
我们可以选择一个 完整的模块(可调输出),但其中大多数都有太多的波纹(和昂贵),或者我们可以自己设计的东西。
我从 Analog Devices AN118那里找到了一份应用手册、该手册基于 Royer 振荡器、LT1534 (低噪声开关稳压器)和 CCFL 变压器、用于生成具有极低纹波(<1mV)的-1000V、但我们需要-5000V
当我使用您的 webench 设计工具时、我可为输出选择的最大电压为+1000V。 当我选择+24V 和+1000V 输出、并且负载电流为10uA 时、会显示一些采用 UCC28C51和类似器件的设计。 但是、1000V 仍然太低、无法满足我们的要求(-5000V 和可调)。
TI 是否有一款器件可以用于此类应用以满足这些要求?  还是升压转换器(皇家原理还是反激式?) 并在输出端使用倍压器、将电压从+24V 提高至1000V? 不过、我不知道这是否足够稳定并能满足这些低纹波要求?
此致
Chris van der Aar
SR PCB 设计工程师
NTS 集团埃因霍温荷兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    升压操作在24V 到5000V 电压下需要更大的占空比、约为0.995、这是一种难以实现的设置。

    反激式是升压+变压器、因此变压器匝数比有助于在合理范围内改变占空比。 例如、NSP = 200、然后占空比= 0.65、然后 Vo = 5794V、从 Vin = 24V。 占空比= 0.65比0.995更可行。

    然后、您可以使用 UCC28C50。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是否也可能在输出端获得负直流/直流输出电压并通过测量输出电压来形成反馈控制环路? 您是否认为 UCC28C50可以实现低纹波? 是否有任何基于此的应用原理图、或者我是否可以在进行一些修改后使用 webench 的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反激式设计中的负电压只需将反激式输出连接交换到负载即可。

    纹波设计在外部、而不是在 IC 侧。

    您可以查看产品说明书应用部分中的反激式设计示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几天前、我曾申请获得纹波非常低(<20mVrms)的+24V 至-5000V 电压。 您建议了 UCC28C50。 在这种情况下、我们需要 NSP=200的变压器、从而得到占空比0f 0.65。 但是、是否很难找到具有此绕组比且适用于5kV 的小型 PCB 安装反激式变压器? 或者、您对此有什么想法吗? 在过去,高压变压器用于 CRT 和 CCFL ,但这变得越来越小,除了这些变压器是大的,我们想使用一个非常小的 PCB 安装低厚度的变压器(我们不需要电源)。 或者、您是否认为可以选择生成较低的电压(如1000V)并使用倍压器将输出电压增加到5000V 或更高? 或者您预计该原理会产生过多纹波吗? 我们不需要输出端的电源(1uA 足够了)、因此问题就不在这里。 我们只需要在输出端提供稳定的低纹波电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我们的经验、电压超过5000V 的变压器并不常见。 请咨询变压器供应商、获取有关如何更大限度减小尺寸的帮助。

    倍压器的想法看起来不错、因为只需要1uA 的负载。 由于泄漏电流可能高于1uA、因此潜在纹波可能仍受关注。  

    我们没有太多的帮助经验。