This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:原理图检查和固件要求

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431037/tps65994ae-schematic-check-and-firmware-requirement

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件: TPS65994BH

工具与软件:

尊敬的 TI 合作伙伴:

您能否帮助查看以下 TPS65994AE 原理图和任何需要进行调整的问题

如果设计正常、您能否向我们提供 I2C EEPROM 固件(.bin 文件?

功能要求如下:

支持 PD 输出5V/3A

2.支持 DP ALT 模式和 USB3.2 CC 通信。

3. Type C 应用程序:用于 Intel Raptor lake 平台和 TCSS 接口。

谢谢

e2e.ti.com/.../TPS65994AE-Schematics_5F00_For-TI-review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否计划通过合规性测试? 如果是、您将需要使用其他器件、并且需要联系您当地的 FAE 资源以获取更多信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前需要验证 typeC 功能。

    是否可以提供 TPS65994AE 的 GUI?

    我们可以自行创建 PD 固件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/secureresources/TPS65994-DESIGN

    您可以在此处申请访问权限。  

    即使您不打算通过 USB-IF 认证、也建议改用 TPS65994BH。 它更适合 Raptor Lake、因为 TPS65994AE 落后一代。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已提出请求。

    请查看相关要求并发布 GUI。(版本:用于  PS65994AE 系列的6.4.x)

    我们将暂时将 TPS65994AE 用于该项目。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    您很快就会获得访问权限。  

    感谢您的更新!  

    Chris