This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5812:编程示例中的规格文档错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432751/lp5812-specifications-doc-error-in-programming-example

器件型号:LP5812

工具与软件:

被 LP5812规范文档编程示例混淆-文档名称:snvscc9a.pdf

第7.2.3.3节"编程示例"

步骤2.  设置 led_mode = 4h 以将 LED 驱动模式配置为直接驱动模式。 (将40h 写入寄存器002h)

这似乎是一个错误。 据我所知、这不会设置"直接驱动模式"

它应该显示"scan mode with 4 scans"

此错误会在其他地方重复出现、例如: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384693/faq-lp5812-quick-program-steps-guide-for-lp5812-lp5810

如果这是我的误解,道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您的检查、您是正确的。 这是类型错误。 我会尽快修复它。

    BR、Jared