This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:支持小于0.25V 的输出电压

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53689, TPS53681, TPS53676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431746/tps53681-support-output-voltage-less-than-0-25-v

器件型号:TPS53681
Thread 中讨论的其他器件: TPS53676TPS53656、TPS53689

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我当前正在使用 TPS53681提供的电压范围为0.23V 至0.35V。但是、该器件似乎不支持低于0.25V 的输出电压

您能否建议 TI 是否有可以支持低于0.25V 输出的替代器件? 如果没有、是否有建议的方法通过 TPS53681实现此输出?

谢谢!
趋势

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trong:

    您可以尝试通过相应地更改 Vout Max、Command、High 和 Boot 来将该器件设置为 Vout = 0.23V。 我是在离线 GUI 中执行此操作的、但发现没有问题。 但是、通过设置低输出电压、导通时间会出现问题、因此还必须降低频率。 此外、运算放大器和 DAC 在仅使用0.23V 的电压下可能无法实现最佳效果  

    任何使用线性模式的 TPS536器件(例如 TPS53676、TPS53656、TPS53689、TPS536x9T)都应该能够降至0.23V、但您应该验证电压精度仍然足够高、因为我们在大多数情况下会修整0.8V 或1.8V。 低电压时的精度可能相对较差。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    感谢您的答复。
    但很遗憾、TPS53681在 Fusion GUI 中不支持离线选项。
    我使用 USB-TO-GPIO 通过 PMBus 配置 TPS53681。 您是否可以推荐使用 PMBus 调整流量?

    此致、
    趋势

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trong:

    我使用一个旧文件、同事必须在离线模式下看到 TPS53681。 如果您从设备中获取配置、或仅在联机模式中进行更改(推荐)、则可以在脱机模式下引导。

    至于 PMBus 流程:
    如果需要、更改 VOUT_MIN、VOUT_MAX 和 VR 模式->更改 VOUT_COMMAND / VOUT_BOOT ->更改 OVF 和 UVF 设置

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:  

    非常感谢。
    下面是我根据您的建议调整的流程(对于面临同样问题的人):
    更改 VOUT_MIN = 0V
    更改 VOUT_MAX = 0.26V
    更改 VOUT_COMMAND = 0.25V

    更改   VOUT_BOOT = 0.25V
    更改  
    (D5h) MFR_SPECIFIC_05以调整偏移 VID
    更改 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE = 0x00以忽略欠压情况。

    此致、
    趋势