This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:替代器件

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430390/tpsi3050-q1-alternate-part

器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSI3050

工具与软件:

对于这个器件型号 TPSI3050QDWZRQ1与 TPSI3050SQDWZRQ1之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Prema Perumal,

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。

    TPSI3050S-Q1具有可实现开关控制的一次性使能功能。 此特性对于驱动 SCR 非常有用、通常只需要一个电流脉冲即可触发。 TPSI3050S-Q1仅在3线制模式下运行。  

    如果您有兴趣评估 TPSI3052S-Q1、可从 此处获取样片。

    此致、

    Jack Hemmersmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在设计一个驱动双向 MOSFET 的电路。 TPSI3050QDWZRQ1和 TPSI3050SQDWZRQ1都支持双线制和三线制配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PREMA PERUMAL,  

    即 TPSI3050 S QDWZRQ1 不支持双线配置;必须将其配置为三线模式。   

    TPSI3050QDWZRQ1支持双线制和三线制配置。   

    在您完成电路设计后、我们很高兴查看您的原理图。

    此致、

    Jack Hemmersmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的答复、

    我已默认将其配置为双线模式、仅在需要时启用三线模式。 最终设计原理图如下所示;请查看并分享任何担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PREMA PERUMAL,

    我唯一担心的是、在三线模式下、EN 引脚只能接受高达5.5V 的电压、而不会损坏器件。 根据您的原理图、即使在三线模式下、EN 上也会一直存在+12V。  

    除此之外、您的原理图看起来很好。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Jack Hemmersmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JACK:

    三线模式仅通过 GPIO 启用、不连接到12V。 12V 电源通过继电器连接、当需要三线模式时、不填充继电器(DNP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PREMA PERUMAL,

    如果是这样、我对您的原理图没有其他问题。   

    如果您有任何其他问题或遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Jack Hemmersmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JACK:

    感谢您发送编修。