This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:关于 TPS55289 I2C 通信发生 NACK 的疑问

Guru**** 1810470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432195/tps55289-inquiries-that-nack-occurs-in-i2c-communication-of-tps55289

器件型号:TPS55289

工具与软件:

您好、亲爱的:

我现在已经使用 TPS55289构建输入电压为12V、输出电压为10V 的稳压器。

我尝试了 I2C 通信来设置10V 输出、但 NACK 信号一直得到反馈。

我想知道为什么。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您是否检查了 TPS55289的 EN、VCC 电压?

    从波形中看、我不认为 I2C 地址是75H。 请仔细检查。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce Xun:

    我测量了您再次提到的位置。

    它仍然输出 NACK。

    EN/UVLO (引脚1)在3.3V 下测得
    VCC (引脚18)在5.27V 下测得

    3.地址波形:0x75

     

    金宰亨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce Xun:

    问题迎刃而解。
    我不知道我必须将1位向左移动。

    非常感谢。

    金宰亨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    很高兴听到这个消息。 我将关闭该主题帖。 如果您有更多问题、请随时回答、该问题将再次开放。

    此致、

    Mulin