This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564252:PG 引脚电流限制

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432111/tps564252-pg-pin-current-limit

器件型号:TPS564252

工具与软件:

 TPS564252 PG 引脚的电流限制是多少?  数据表未列出此参数。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonn:

    它不可用。  建议使用10 kΩ 的上拉电阻将其上拉至5V 电压。 谢谢!

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我帮助不大。  这只是0.5mA、但数据表显示了4mA 在 PG 的 VoL 规格中的测试电流。  电流限制至少为4mA。 我需要知道的是、能否使用 PG 引脚在10 -20mA 处直接驱动 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我需要内部检查、电流限制将在下周早些时候回复您。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚