This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872EVM:铜箔的厚度

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432652/tps552872evm-thickness-of-copper-foil

器件型号:TPS552872EVM

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户将 评估 TPS552872EVM。 他们希望参考其 PCB 布局。 然后、他们需要了解此 EVM 的铜箔的厚度。

您能告诉我  TPS552872EVM 的铜箔的厚度吗?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    顶层和底层为2oz、信号层1和信号层2为1oz。

    此致、

    Mulin