This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:无法获得全功率(~6A)

Guru**** 2536950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430881/tps55288-unable-to-get-to-full-power-6a

器件型号:TPS55288

工具与软件:

我去 Webench 进行某种设计(随附)、使我能够获得22-24V 输入电压、12-16V 输出电压、Imax 6A。 实施设计后、我注意到 Vout 在~3.2-3.5A 之前看起来不错。 此时、我会得到纹波快速增加、然后电压降至0V。 检查状态寄存器似乎未显示任何错误。 不过、该器件可能已复位、我才能查询。 电感器温度是相当合理的45°C。 VIN 看起来始终保持稳定。 对在何处查找问题有任何建议?

e2e.ti.com/.../TPS55288_5F00_Regulator_5F00_WebBench.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    感谢您联系我们。 我可以知道这里的应用是什么吗?

    您是否自己设计了 PCB? 如果是、您能将原理图分享给我吗?

    当电压降至零时、输入和输出电压是多少? 发生这种现象时、您能否共享 SW1、SW2、Vout、电感器电流的波形?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin:

    是的、这是较大 PCB 的一部分。 应用旨在驱动4个用作音调发生器功率级的小型音频放大器(LM4950)。  

    有关 SCH 的说明。 我在 C332的基础上额外增加了22 μ F 的电容、使其总数达到3。 我还在 Vout 引脚处添加了一个1uF 电容

    下图注释:SW1为绿色、SW2为紫色。 仅在降压模式下运行。 VIN 始终保持稳定。  

    图1未加载。

    中的图2、在1.5A 负载下、我注意到振铃更高

    图3是在2.5A 负载下、大量振铃、我正在 SW1中看到抖动。

    图4是在3A 负载下、抖动比稳定开关更多

    图5是在3A 负载下的、与图4相同、只是缩小了。 在这之后不久、开关停止、输出降至零。 移除负载可使稳压器恢复并恢复到12V 输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    它看起来像是环路稳定性问题。 请将 R314更改为10k、将 L303更改为4.7uH、以查看其是否更好。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我订购了相应部件、以便进行这些更改并重新测试。 如此更改 COMP 电阻背后的想法是什么? 我不确定这部分是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    因为178k 对于该 IC 来说太大了。 这将导致极高的交叉频率。  相位裕度和增益裕度将很低。 Webench 参数仅供参考、我们需要根据实际应用进行调整。 更改为10k 是常用的值。 但可能仍需要相应地进行一些调整。 我们可以先等待结果。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了该问题、我现在拥有完整的设计电源。 这是一个很好的例子。 下面是补偿电阻器变化后 SW1的后续轨迹。 187k 至10k。 我也只是在完成时电感器发生了变化、但主要影响似乎是该电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    很高兴听到这个消息。 建议 使用4.7uH 电感器以获得更好的瞬态性能。 我将关闭该主题帖。 如果您还有其他问题、请随时回复、论坛将再次开放。

    此致、

    Mulin