请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM82902 工具与软件:
您好!
我正在使用此稳压器、从12V 输入转换为5V 输出。 我们已经在设计过程的后期添加了此稳压器、因此我们使用了 BOM 中已存在的电阻值。 我想知道它们是否可以接受。 我关注的电阻器是我连接到 MODE/S_CONF 引脚的电阻器。 所需的配置模式是数据表中 SmartConfig 应用设置表中的#3。
两个电阻像原来一样串联在 MODE 引脚上是否有问题? 它是否仍会将其设置为"Auto AEE/PWM with PFM (具有 AEE 的自动 AEE/PWM )"模式? 数据表提到使用容差为1%的标准 E96电阻值。 我们之所以进行此操作、是因为我们不想订购另一个器件并将其添加到 BOM 中。 但是、如果需要、我们将会。
谢谢!
Ryan