This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:IC 功能检查

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432296/tps61087-ic-function-check

器件型号:TPS61087

工具与软件:

你(们)好

对于 TPS61087DRCR IC、SW 范围规格写为-0.3-20V。 如果下限超过-0.3、是否有关于此 NS 时间的标准? 我在规格中找不到它。 请帮助确认。

谢谢!

Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    0.3V 是直流值、通常器件可以在100ns 内承受3V 的负尖峰。

    此致、

    Fergus