This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:TPSM82903热关断问题

Guru**** 2502535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431601/tpsm82903-tpsm82903-thermal-shutdown-question

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

您好、TI 应用团队  

我收到客户的问题。 您能支持吗?

我已联系您询问 TPSM82903。
我很抱歉给您带来麻烦、但您能在11月4日之前告诉我

μ A ①I 了解超过 TPSM82903的最大连续电流、并且在发生负载侧异常时、恰好在施加过流保护之前继续施加负载电流的情况。
在这种情况下、热关断是否会停止运行? 还是会导致烟雾点火?


②about WEBENCH
出现以下错误(仿真失败)、无法执行 SIM。
我可以使用其他 IC 的 SIM、但出于某种原因、我无法使用 TPSM82903。
请告诉我如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    以下是我的答案:

    1. 切勿介意热关断功能会失败、我可以确认、在触发时 (包括您描述的条件)、热关断功能可以随时正常工作。
    2. 在 mu 仿真中、webench 可以正常工作 、如下所示: 我想知道您的模型中是否存在一些不合适的设置。

    谢谢!

    Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢