This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:COMM 电容器的正确值是多少?

Guru**** 2925120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430115/bq51013b-what-is-the-correct-value-of-comm-capacitors

器件型号:BQ51013B
Thread 中讨论的其他器件: BQ51003

工具与软件:

数据表  在图8-11中清楚地显示了这些值为47nF。 该描述指出、当 COMM 开关闭合时、AC1和 AC2之间有22nF、我假设这是两个串联的47nF (不是确切的22nF、但闭合)得出的。

不过、EVM 在每个 COMM 引脚上使用22nF、我已经看到其他原理图片段显示22nF。  这会使 AC1和 AC2之间的电容为11nF、从而过低、与该图不匹配。

请澄清。

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

    首先、对于 Comm Cap、建议的值为22nF。 如果需要、可以增加此值以提高通信性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的答复。 在使其正常工作方面、我仍然遇到问题。 我得到 Vrect 上的电压、然后5V 的电压会上升约40毫秒、然后一切都会关闭。 它每1.25秒重复一次、我认为这是发送器周期。 我附上了两张展示这一点的示波器照片。 蓝色表示矩形、红色表示输出。

    我正在使用一个能够使用 bq51003EVM 进行工作的小线圈、但它在我的电路板上不能与 bq51013B 一起工作。 线圈为~12uH、我的调节电容 Cs=220nF。 Cd=2.1nF。 我有一个196欧姆的电阻器与一个位于 FOD 处的0.1 μ F 电容器并联、而 FOD 和 ILIM 之间的电阻器为50欧姆(1.06A Imax)。 我从0.5A 电流限值开始、但增加了电流限值、以确定该限值是否有任何固定值。

    TS 上连接了一个热敏电阻、约10K 与2.6K 串联。 AD 接地。 EN1、EN2和_AD_EN 悬空。 我已经将输出负载调整为开路和10欧姆之间、唯一的区别是关断后输出放电的速度有多快。 输出端有一个10 μ F 电容器、我也曾尝试移除该电容器。

    仔细观察其他线程、我假设接收器未与发送器通信、因此关断。 我尝试了几个不同的 COMM 值(10n、22n、47n)和几个不同的 CD 值、但没有效果。

    我遗漏了什么想法?

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时您只需要提出一个问题、几分钟后您就会弄清楚! 结果是 有一个电容器、我认为这个电容器增加了 TS 和 CTRL 之间的周期。 我注意到 bq51003和 bq51013B 具有不同的 CTRL 阈值、这让我可以看到这里。 长话短说、我移除了 TH 和 GND 之间的电容器 、它开始工作。  

    此处是否真正推荐使用电容器? 我的电容为1uF、但如果需要、可以使用较小的值。