This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:RTT 的值

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432352/tpsm84624-value-of-rtt

器件型号:TPSM84624

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我们应采用 RTT、WEBNECH 上显示的值或使用 D/S 中的公式3计算的值、采用哪一个?

例如
当我们在 VOUT = 3.3V、VIN = 5V+/-5%、IOUT = 3A Ta = 40设置下启动 WEBENCH 时、RTT 的值默认显示为4.32k。
另一方面、当我们将 VOUT = 3.3V、COUT = 100uF、KTT = 1.8 (与 WEBENCH 相同)代入公式3时、由于计算结果、RTT 的值为9.88k。
RTT 的值似乎不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为公式中使用了有效输出电容-这是使用制造商提供的直流偏置特性后的电容。 WEBENCH 有效输出电容为48 μ F。 另外、对于3.3V、kT=2。 使用这些值、建议使用4.32k 的 RTT 值是正确的。 如果使用不同的电容器、请咨询制造商直流偏置特性数据、并在此 EQn 中使用该值。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    感谢您的答复!