This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:如何在 DCDC 测试项目"load transient response"?中选择&quot 的值

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431701/lm5146-q1-how-to-select-the-value-of-current-slope-in-the-dcdc-testing-project-load-transient-response

器件型号:LM5146-Q1

工具与软件:

如何在 DCDC 测试项目"负载暂态响应"中选择"电流斜率"的值?、为什么选择"电流斜率"的值呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用电子负载设置负载阶跃的 di/dt。 1A/us 是一个很好的起点。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    感谢您的回答。 为什么建议选择1A/us 值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常是电子负载在保持线性并且采用传统实验室设置的情况下可以执行的操作。 0.1A/us 太慢、不会真正展示性能、并且10A/us (如果负载箱可以实现)将需要非常低的寄生电感设置和短负载线路。

    此致、

    TIM