This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:电源电压降所需的电压状况

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3430-Q1, TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431867/tps3430-q1-required-voltage-condition-in-supply-voltage-drop

器件型号:TPS3430-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3430

工具与软件:

尊敬的专家:

在 Vdd 降低1.6V 时、TPS3430-Q1在使用中有哪一点令人担忧  

在 TPS3430-Q1中降至1.6V 以下、升至1.6V 之前、是否需要满足任何其他电压条件(类似于 POR)?

我们将在以下条件下使用 TPS3430:

Vdd 电源电压停止后、电源线的电压将为1.2~1.3V。 在这之后、电压线路将在30分钟内下降0V

这种状态下的行为是否有影响?如果电源从这种状态恢复(电压介于1.3V 和0V 之间)、是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Okamoto-San、

    是的、有一个0.8V 的 VPOR

    当 VDD 介于1.2V~1.3V 之间时、WDO 引脚将保持高电平并且 WDI 将被忽略。 在0V 时、器件将断电。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的支持!

    根据 Vdd 电压、我认为以下是考虑要点:

    -0V < Vdd < 0.8V (VPOR):  

    • 如何避免 MCU 和 TPS3430-Q1之间发生击穿
    • 进入此电压范围很短一段时间后、电源恢复时必须遵循什么电压条件(时间、值)?   

    - 0.8V < Vdd < 1.6V:      

    • TPS3430-Q1是否确实可以在0.8V 之前将 WDO 锁存至高电平?
    • 进入此电压范围很短一段时间后、恢复电源时必须观察到什么电压条件(时间、值)?   

    我认为这些是不够的。  

    您是否会针对这些问题提出任何其他问题和建议的解决方案?

    此致、

    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Okamoto-San、

    -0V < Vdd < 0.8V (VPOR):  

    • 如何避免 MCU 和 TPS3430-Q1之间发生击穿
      MCU 和 TPS3430-Q1之间不应有直通电流 TPS3430-Q1是开漏低电平有效 WDO 输出(高阻抗)、因此无论上拉电压和电阻器如何、所有电流都会来自上拉电压和电阻器。  
    • 进入此电压范围很短一段时间后、电源恢复时必须遵循什么电压条件(时间、值)?
        如电气特性表下方的注释3所述、在器件电源和功能完全恢复之前、VDD >= 1.6V 且持续300us。

    - 0.8V < Vdd < 1.6V:      

    • TPS3430-Q1是否确实可以在0.8V 之前将 WDO 锁存至高电平?
      是的、当电压从 1.6V 下降到0.8V 时、它肯定具有高阻抗。
    • 进入此电压范围很短一段时间后、恢复电源时必须观察到什么电压条件(时间、值)?
        如电气特性表下方的注释3所述、在器件电源和功能完全恢复之前、VDD >= 1.6V 且持续300us。
         

    我想了解您对"问题"的定义上面列出的特性来自器件 数据表、是器件的预期运行条件。 如果您有任何关于器件性能的其他问题、我很乐意帮助您回答。

    谢谢!
    约书亚