This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21330-Q1:最大栅极驱动拉/灌电流

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432562/ucc21330-q1-maximum-gate-drive-source-sink-current

器件型号:UCC21330-Q1

工具与软件:

输出驱动器级(6A/-4A)的最大灌电流/拉电流规格是否为内部受限的电流值? 还是为确保不超过这些电流值而向设计人员发出的警告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于输出级元件电阻会影响负载电容的上升/下降时间、因此这些是器件的内部限制。

    请参阅安全限值作为警告限值:

    有关更多信息、请参阅  5.7安全限值 查阅产品说明书。

    此致、

    Hiroki