This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:齐纳二极管高温

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429420/tps2373-4evm-758-zener-diode-getting-hot

器件型号:TPS2373-4EVM-758

工具与软件:

尊敬的 TI:

我在直流/直流转换器设计方面遇到了一些问题。 我使用参考表制作了我的原理图。 直流/直流转换器工作并输出5V 电压。 但齐纳二极管(D5)会变得很热(200C)并烧毁。

我测量电阻器(R73)和晶体管发射极(Q8)上的电压。  分别为0、5V@1mA 和4、7V。

您能帮我弄清楚如何解决这个问题吗?

此致、

Mike

e2e.ti.com/.../Hubbay_2D00_PoE-PD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您发送编修! 很抱歉 PoE 团队 最近很忙。 我会尝试 在4个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的耐心。 我没有发现栅极驱动电路有问题。 您可以仔细检查 R73和 C100的值、确保它们的值正确吗? 无法挂载 C100进行调试。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我测量了 R73的值、其中显示507 Ω、C100为470pF。 在其中一个板上、二极管烧毁、我听到咔嗒声。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的 更新。 我会在5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的耐心。  

    您能否测量 FET 的 VDS 电压? 它们应该与下图类似、但具有不同的振幅。 您能否同时测量 Q15的 Vgs?

    此致、

    Diang